This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具:后向步骤:电路原理图损坏、无组件种子、CAN#39;t Find GBP>700KHz。

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/786550/webench-tools-step-backwards-corrupt-schematic-no-component-seed-can-t-find-gbp-700khz

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我已返回到您的在线滤波器设计工具、发现它的性能要差得多。

我选择了"低通"滤波器、增益= 5V/V、二阶巴特沃斯。

生成的原理图缺少所有部件、仅保留净线。

它通知我我需要 GBW reqd (Hz)= 7.071k、但警告我"没有增益带宽大于所需增益带宽100倍的可用器件"(707kHz)、这是足够的!

我也无法像以前那样设定零部件值。

我在上个月左右注意到了其他问题、是否有解决方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Richard、

    我无法再现您的观察结果! 请参阅原理图下方随附的图片、其中包含所有组件及其值。

    我们在2周前进行了更新、此问题可能是由于您的浏览器 仍然缓存旧数据导致的、请清除缓存并重试。

    此致、

    Alfred