This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TINA-TI:6N137光耦合器 Spice 模型

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/784828/tina-spice-tina-ti-6n137-optocoupler-spice-model

器件型号:Tina-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

我正在尝试对 TINA-TI 中的全桥电源转换器进行建模、并需要隔离晶体管栅极。 从 Vishay 6N137和 Spice 模型中找到了合适的光耦合器。 以下是模型列表:

(二
* 10MBd 高速光耦合器6N137库
*版权所有 Vishay、Inc. 2016保留所有权利。
(二
(二
** Vishay 光耦合器的 PSpice 模型
**高速10 MBd
** 6N137、VO2601/2611、VO2630/2631、VO4661


(二
**使能端高电平、NMOS 输出
**-- 6N137、VO2601/2611 --
--
**
**模型节点-符号-引脚
** 1 (DA) A 2**2
(DK) k 3**
3 (GND) GND 5**
4(Vo) Vo 6**
5(VE) Ve 7**6
(VCC) VCC 8**

*$
.SUBCKT 6N137 DA DK VO






VE VCC DD1 DA 6 demit vV1 6 DK DC 0 WW1 VCC 7 vV1 I_SW1 RR3 GND 7 1K xU2 7 VE 8 $G_DPWR $G_DGND 和2 RR4 8 9 5K RR5 VCC 100K
MQ1 VO 9 GND MOST1 GND W=9.7M L=2U;NMOS 输出
.model demit D
+IS=1.69341E-12 RS=2.5 N=2.4 XTI=4
+EG=1.52436 CJO=1.80001E-11 VJ=0.75 M=0.5
.MOST1 KP NMOS (level=3=25U VTO=2RD=45)
*ISO=0.20Rd=1 Rd=1 ron.I=1.20nS (2.5N



**双通道 NMOS 输出
**-- VO2630/2631、VO4661 --
--
**
**模型节点-符号-引脚
** 1 (A1) A1 1
** 2 (K1) C1 2
** 3 (K2) C2 3**
4(A2) 答2. 4**
5 (GND) GND 5**
6(VO2) 二氧化碳 6**
7(VO1) VO1 7**8
(VCC) VCC 8**

.SUBCKT VO2630 A1 K1 K2 A2 GND VO1 VCC
**通道1 **
DD1 A1 61 demit
vV1 61 K1 DC 0
WW1 VCC 71 vV1 I_SW1
rR13 71 GND 1K
xU11 71 81美元 G_DPWR $G_DGND BUF
rR41 81 91 5K
MQ11 VO1 91 GND MOST1 W=9.7M L=2U;NMOS 输出
**通道2 **
DD2 A2 62 demit
vV2 62 K2 DC 0
WW2 VCC 72 vV2 I_SW1
rR23 72 GND 1K
xU12 72 CJ82 $G_DPWR $G_DGND BUF
rR24 82 5K
MQ1 VO2 92 GND MOST1 W=9.7M L=2U;NMOS 输出
**
.model demit D
+is =1.69=1.752M=0.5=1.45M =1.75M
=1.45M MOST1
L =0.5M =0.5M =0.5M =0.5M =1.45M =0.5M =1.45M =1.24M =1.24M =1.24E 模型 Nmos (level=3 KP=25U VTO=2 RD=45)
.model I_SW1 ISWITCH (roff=1e6 Ron=1 IT=4.9m Ih=0.1m Td=20ns)
.ends
*$**$***---


**-1输入缓冲
器**.SUBCKT
BUF I0 O 可选:DPWWR=$G_DPWR DGND=$G_DGND
U1 BUF DPWR DGND I0 O
+ D_PLD_GATE IO_PLD
.END
*$***---

**.1输入逆变
器**.SUBCKT
INV I0 O 可选:DPWR=$G_DPWR DGND=$G_DGND
*
U1 INV DPWR DGND I0 O
+ D_PLD_GATE IO_PLD
*
.END
*$***---

**启用具有三态输出
的高缓冲器**
.SUBCKT BUFTH I0 OE O 可选:DPWWWW=$G_DPWR DGND=$G_DGND
U1 BUF3 DPWR DGND I0 OE O
+ D_PLD_TGATE IO_PLD
.END
*$***---

**启用具有三态输出
的低缓冲器**
.SUBCKT BUFTL I0 OE O 可选:DPWWR =$G_DPWR DGND=$G_DGND
U1 INV DPWR DGND OE OEBAR
+ D_PLD_GATE IO_PLD
*
U2 BUF3 DPWR DOEI0$ BAR
O + D_PLD_GPOS---



*2输入与门
*.SUBCKT
和2 I0 I1 O 可选:DPWWR=$G_DPWR DGNDGND=$G_DGND
U1和(2) DPWR DGND I0 I1 O D_PLD_GATE IO_PLD
.END
*$
*---
模型 D_PLD_GATE UGATE
*$
.MODEL D_PLD_TGATE UTGATE
*$
.MODEL D_PLD_EFF UEFF
*$
.MODEL D_PLD_GFF UGFF
*$
.MODEL IO_PLD UIO
*$====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
*
*注意: *
* Al经久 耐用的型号可作为评估器件的有用工具 *
**性能、它们无法对确切的器件性能建模 *
**在所有条件下、它们也不是要替换的 *
*实验电路板以进行最终验证! *
* *
* Vishay Semiconductors GmbH 提供的模型不是 *
*完全表示所有规格和运行情况 *
*半导体产品的特性 *
*模型相关。 *
*模型描述了典型器件的特性。 *
**在所有情况下、给定的当前数据表信息 *
**器件是最终设计指南、也是唯一的实际设计指南 *
*性能规范。 *
* Vishay Semiconductors 不承担由此产生的任何责任 *
*。 Vishay Semiconductors 保留*
*更改模型的权利、恕不另行通知。*================================================================================================================================
*

当我在 TINA-TI 中为此光耦创建宏时、我会遇到错误

很明显、问题出在 UIO 状态中、即 PSpice 指令。 TINA-TI 是否支持此指令? 如果不是、我可以使用其他产品进行更换吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vladimir、

    供参考、我们将检查这一点。

    Herman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vladimir、

    供参考、不、我们在 TINA-TI 中不支持这一点。

    Herman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很遗憾、谢谢。