This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-060025:仅使用作为制造的发射器和接收器实现 LIDAR 的选项有哪些?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-060025, TDC7201, TIDA-00663, TDC7200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/778821/tida-060025-what-are-the-options-for-lidar-implementation-only-with-as-fabricated-emitter-and-receiver

器件型号:TIDA-060025
主题中讨论的其他器件: TDC7201TIDA-00663TDC7200

您好!

 我尝试测试制造的激光、LED 和光电二极管以进行 ToF 计算。 但是、TIDA-060025仍需要大量外部元件来完全组装系统。

是否有任何其他模块可用于测试我的组件(发射器和接收器)是否可一起用作激光雷达? 电路级别和信号处理距离我的领域有点远。

我还尝试将 Arduino 用于我的制造项目、但其最短时间分辨率(4US)使 ToF 计算变得不可能。 谢谢!

TED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ted:

    您的最佳选择是 TIDA。 它最近开发用于 ToF 测量。 它使用能够提供所需时序分辨率的 TDC7201。 我会告诉您使用 TDC7201和 MSP430设计您自己的解决方案、但正如您提到的、您的电路级功能有限、您提到的参考设计是一个很好的解决方案。

    谢谢!
    卡兰
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karan、

     感谢您的回复! 我认为您提到的参考设计是 TIDA-060025。 通过查看 BOM、该参考还包含许多电路器件。 实际上、准备所有器件并不困难;但是、在组装 PCB 之前、我想在试验电路板上进行设计、作为演示、并通过我制造的发射器和接收器确定可用性。 此外、该参考设计没有发射极(激光或 LED)和接收器(光电二极管)模型的信息。  

    是否可以在不进行 PCB 组装的情况下实现此基准? 除了.pdf 指令文件之外、是否有任何提示或材料可用于了解如何使用此参考? 谢谢!

    TED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ted:

    您提到您有发射极和接收器。 发射极和接收器由哪些组件组成。 它们只是激光二极管和光电二极管、还是具有任何其他集成。 根据您可用的实验室设备、您可能能够对其功能进行更简单的测试。 如果您能为我提供有关器件详细信息的更多信息、我将能够为您提供更好的指导。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

     感谢你的帮助。 我想基于发射极和接收器实施 ToF 系统;发射极为 NIR 激光二极管(SPL PL_3)或 NIR LED、接收器为 PIN 光电二极管。 我出于我的目的进行了搜索、但很难找到与我自己的发射器和接收器集成的简单 ToF 模块、因为我不是一个很好的电路人员。

    此外、此 EVM 是否还可用于多个发射器和接收器?

    最棒的

    Minseong  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Minseong、

    您的二极管是用于光纤连接还是用于无线传输? 如果您尝试通过无线方式发送信号、TIDA-00663设计可能实际上会更适合您。 TIDA-060025硬件设计为可接受电路板上各种 CAN 中的二极管。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、  

     

     您是说该模块仅对光纤传输有效? 我看到了 TIDA-00663、它需要将额外的检测模块设置为"TOP1"至 TDC7200。  

    最棒的

    Minseong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Karen、

    此模块是否也适用于使用商业化发射器和接收器的空气传输? 我意识到连接是 SMA 连接、该参考设计仅适用于光纤前端应用。

    最棒的
    Minseong
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Minseong、

    是的 TIDA-060025 id 设计、适用于具有光纤连接的光电二极管和激光二极管。 它对无线信号没有任何校准。

    TIDA-00663使用 TDC 的第二个通道通过附加的板载二极管发送 STOP 信号。 这有助于通过充当 PCB 和激光二极管电路的时间延迟校准路径来消除传播延迟误差。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

     非常感谢您的回复! 我帮助了我。

    最棒的

    Minseong