主题中讨论的其他器件: TDC7201、 TIDA-00663、 TDC7200
您好!
我尝试测试制造的激光、LED 和光电二极管以进行 ToF 计算。 但是、TIDA-060025仍需要大量外部元件来完全组装系统。
是否有任何其他模块可用于测试我的组件(发射器和接收器)是否可一起用作激光雷达? 电路级别和信号处理距离我的领域有点远。
我还尝试将 Arduino 用于我的制造项目、但其最短时间分辨率(4US)使 ToF 计算变得不可能。 谢谢!
TED
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我尝试测试制造的激光、LED 和光电二极管以进行 ToF 计算。 但是、TIDA-060025仍需要大量外部元件来完全组装系统。
是否有任何其他模块可用于测试我的组件(发射器和接收器)是否可一起用作激光雷达? 电路级别和信号处理距离我的领域有点远。
我还尝试将 Arduino 用于我的制造项目、但其最短时间分辨率(4US)使 ToF 计算变得不可能。 谢谢!
TED
您好、Karan、
感谢您的回复! 我认为您提到的参考设计是 TIDA-060025。 通过查看 BOM、该参考还包含许多电路器件。 实际上、准备所有器件并不困难;但是、在组装 PCB 之前、我想在试验电路板上进行设计、作为演示、并通过我制造的发射器和接收器确定可用性。 此外、该参考设计没有发射极(激光或 LED)和接收器(光电二极管)模型的信息。
是否可以在不进行 PCB 组装的情况下实现此基准? 除了.pdf 指令文件之外、是否有任何提示或材料可用于了解如何使用此参考? 谢谢!
TED
您好、Jacob、
感谢你的帮助。 我想基于发射极和接收器实施 ToF 系统;发射极为 NIR 激光二极管(SPL PL_3)或 NIR LED、接收器为 PIN 光电二极管。 我出于我的目的进行了搜索、但很难找到与我自己的发射器和接收器集成的简单 ToF 模块、因为我不是一个很好的电路人员。
此外、此 EVM 是否还可用于多个发射器和接收器?
最棒的
Minseong