Thread 中讨论的其他器件:ALP、 DS90UB953-Q1EVM、
工具/软件:WEBENCH设计工具
当我在 DS90UB954-Q1EVM TI ALP 上选择"remote CSI"按钮时、 我会看到 DS90UB953-Q1EVM 串行器的正确寄存器、但其所有值均为0。
我想知道问题是什么。
此外 、DS90UB953-Q1EVM 串行器附带的子板支持 SCCB、但我是否需要配置一些器件才能正确使用它?
BR、
Dorin
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:WEBENCH设计工具
当我在 DS90UB954-Q1EVM TI ALP 上选择"remote CSI"按钮时、 我会看到 DS90UB953-Q1EVM 串行器的正确寄存器、但其所有值均为0。
我想知道问题是什么。
此外 、DS90UB953-Q1EVM 串行器附带的子板支持 SCCB、但我是否需要配置一些器件才能正确使用它?
BR、
Dorin
Dorin、
答:954 EVM 是否使用 FAKRA 电缆连接到953 EVM? 它连接到哪个端口? 仅使用 USB 电缆将954 EVM (不包括954和953 EVM)连接到 PC/ALP。
b.在 ALP 信息选项卡中、您是否看到953为链接的器件以及合作伙伴信息953信息下?
请参阅下面的设置信息选项卡
请按上述方式上传全屏截图。
c.下面显示了954远程寄存器选项卡。 在这里、I2C 器件 ID 寄存器(地址0x0)值应该与您在"Info"选项卡上看到的 i2c 地址相匹配。
d)请注意、我使用 ALP 框架 v1.57.0010并从 TI.com 应用最新(v04) ALP-PROFIT-UPDATE
谢谢、
Vishy