This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/DS90UB954-Q1EVM:ALP

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: ALP, DS90UB953-Q1EVM, DS90UB954-Q1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/784745/webench-tools-ds90ub954-q1evm-alp

器件型号:DS90UB954-Q1EVM
Thread 中讨论的其他器件:ALPDS90UB953-Q1EVM

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

当我在 DS90UB954-Q1EVM TI ALP 上选择"remote CSI"按钮时、  我会看到 DS90UB953-Q1EVM 串行器的正确寄存器、但其所有值均为0。

我想知道问题是什么。

此外 、DS90UB953-Q1EVM 串行器附带的子板支持 SCCB、但我是否需要配置一些器件才能正确使用它?

BR、  

Dorin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    成像仪上的 SCCB 接口连接到 UB953 I2C 总线。 您可以通过 UB953 I2C 通信与成像仪通信。

    此致、
    蔡夏利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dorin、您好!

    您是否从下拉菜单中选择了相应的 RX 端口?

    此致、

    Casey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因此、无需特殊的寄存器配置、它应该通过"FAKRA"电缆工作、对吧?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我选择了正确的 RX 端口、但您仍然可以看到相同的寄存器具有不同的值...

    Dorin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dorin、

    答:954 EVM 是否使用 FAKRA 电缆连接到953 EVM? 它连接到哪个端口? 仅使用 USB 电缆将954 EVM (不包括954和953 EVM)连接到 PC/ALP。  

    b.在 ALP 信息选项卡中、您是否看到953为链接的器件以及合作伙伴信息953信息下?

    请参阅下面的设置信息选项卡

    请按上述方式上传全屏截图。

    c.下面显示了954远程寄存器选项卡。 在这里、I2C 器件 ID 寄存器(地址0x0)值应该与您在"Info"选项卡上看到的 i2c 地址相匹配。

    d)请注意、我使用 ALP 框架 v1.57.0010并从 TI.com 应用最新(v04) ALP-PROFIT-UPDATE

    谢谢、

    Vishy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你,Vishy