This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00659:如何使用参考设计 TIDA-00626作为输入来获得所需结果并测试该放大器。

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00626, TIDA-00659

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/779909/tida-00659-how-can-we-obtain-the-desirable-results-and-test-this-amplifier-using-the-reference-design-tida-00626-as-input

器件型号:TIDA-00659
主题中讨论的其他器件:TIDA-00626

您好!

我的团队目前正在研究此参考设计。 对于输入、我们计划使用 TIDA-00626的参考设计、该参考设计已经过开发和测试。 问题在于、我们如何使用 TIDA-00626作为 TIDA-00659的输入、以及如何利用这两种硬件探索这种可能性。 此外、为了便于检查、我们还提供了频谱分析仪和 VNA。 请让我完成该放大器的测试过程。

谢谢、此致

Pratik Tanwar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Pratik、

    您目前有两个 E2E 帖子处于打开状态。 请将您的所有问题限制在一个问题上、然后关闭另一个问题、以便我们避免重复工作。

    您要尝试实现的信号频率是多少? 8GHz 将在极细的布线中生成涡流。 我建议仔细阅读这两种 TI 参考设计的用户指南;他们将逐步指导您如何设置每个电路板。 请遵循这些指南并设置测试。 如果用户指南中描述的设置有问题、请回答更多具体问题以获得帮助。

    此致、

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Pratik、

    是的、您应该能够连接 TIDA-00626和 TIDA-00659硬件。 TIDA-00626输出默认采用50 Ω 端接单端连接。 TIDA-00659输入端接至50欧姆、以保持阻抗匹配。 您可以参考 TIDA-00659用户指南中的表2、其中列出了在不同增益下50欧姆输入匹配所需的电阻器值。 您唯一需要考虑的另一个因素是 TIDA-00659板的输入共模范围。 您应该可以使用以接地为中心的分离电源、但需要注意确保您的信号不会超过第一个放大器的输入限制。

    频谱分析仪可让您查看信号的频率内容、但由于没有正常的双端口系统、VNA 将难以使用。 我建议使用高速示波器作为另一个设备、以便您轻松分析信号。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Pratik、

    您的问题是否已解决、或者您是否仍需要帮助? 我将此主题标记为已解决、但您可以随时回答以提出更多问题。

    谢谢!
    卡兰