请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-00659 主题中讨论的其他器件:TIDA-00626、
您好!
我的团队目前正在研究此参考设计。 对于输入、我们计划使用 TIDA-00626的参考设计、该参考设计已经过开发和测试。 问题在于、我们如何使用 TIDA-00626作为 TIDA-00659的输入、以及如何利用这两种硬件探索这种可能性。 此外、为了便于检查、我们还提供了频谱分析仪和 VNA。 请让我完成该放大器的测试过程。
谢谢、此致
Pratik Tanwar