器件型号:TIDA-01627
工具/软件:WEBENCH设计工具
大家好、团队、
参考 TI Designs:TIDA-01627开发 PD 充电项目、我们公司在开发过程中遇到了以下情况、需要您的帮助:
当您插入适配器为电池充电时、您希望 D11下方的图片亮起、而 D10在电池放电时亮起。
此致、
Junping
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号:TIDA-01627
工具/软件:WEBENCH设计工具
大家好、团队、
参考 TI Designs:TIDA-01627开发 PD 充电项目、我们公司在开发过程中遇到了以下情况、需要您的帮助:
当您插入适配器为电池充电时、您希望 D11下方的图片亮起、而 D10在电池放电时亮起。
此致、
Junping
您好 Eric、
感谢您的快速回复。我需要您在以下问题上提供帮助:
1.是否可以理解、当电池通过适配器充电时、SNK_EVT GPIO 指示灯亮起;当电池由外部器件供电时、SRC_EVT GPIO 指示灯亮起?
2.现在适配器可以正常充电,插入适配器 SRC_EVT GPIO 指示灯闪烁熄灭,SNK_EVT GPIO 指示灯熄灭状态。上述配置是否正确?如果不正确,如何配置?
该产品即将大规模生产。 期待您的回复。
谢谢、
Junping
Junping、您好!
您可以参考以下.PJT 文件:
e2e.ti.com/.../88DH-Power-Bank.pjt
您可能需要进行一些更改、以便.PJT 文件与您的硬件匹配。
谢谢、
Eric