This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TIDA-01627:插入 TPS65987适配器时出现电池放电指示状态灯问题

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/783077/webench-tools-tida-01627-tps65987-adapter-insertion-with-battery-discharge-indication-status-lamp-problem

器件型号:TIDA-01627

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、团队、

参考 TI Designs:TIDA-01627开发 PD 充电项目、我们公司在开发过程中遇到了以下情况、需要您的帮助:
当您插入适配器为电池充电时、您希望 D11下方的图片亮起、而 D10在电池放电时亮起。



我的 GPIO 配置如下所示、但不符合我的要求。如何配置?



此致、
Junping

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、跳跃、

    仅当移动电源正在为连接的器件充电时、SRC EVT GPIO 才会打开。 如果未连接任何设备、则会关闭。 同样、SNK 事件 GPIO 仅在移动电源接收电源时才会打开。

    如果这回答了您的问题、请选择"这已解决我的问题"

    谢谢、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric、

    感谢您的快速回复。我需要您在以下问题上提供帮助:

    1.是否可以理解、当电池通过适配器充电时、SNK_EVT GPIO 指示灯亮起;当电池由外部器件供电时、SRC_EVT GPIO 指示灯亮起?

    2.现在适配器可以正常充电,插入适配器 SRC_EVT GPIO 指示灯闪烁熄灭,SNK_EVT GPIO 指示灯熄灭状态。上述配置是否正确?如果不正确,如何配置?

    该产品即将大规模生产。 期待您的回复。

    谢谢、
    Junping

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、跳跃、

    1.是的、正确。

    2.以上配置对我来说是正确的。

    谢谢、
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    由于硬件设计人员的疏忽、Q6和 Q7 MOSFET 的源极(S)和缺失引脚(D)采用相反的封装。 目前、使用了 AO3402反激式导线来替代之前的 MOSFET。 结果如上2所述。是否有参考设计:TIDA-01627项目文件或 bin 文件、我想测试硬件是否存在问题?我的电子邮件地址:wjp_860623@126.com。

    谢谢、
    Junping

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Junping、您好!

    您可以参考以下.PJT 文件:

    e2e.ti.com/.../88DH-Power-Bank.pjt

    您可能需要进行一些更改、以便.PJT 文件与您的硬件匹配。

    谢谢、
    Eric