This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01512:TDC 与最大电流之间的差异。

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01512

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/783781/tida-01512-difference-between-the-tdc-and-maximum-current

器件型号:TIDA-01512

尊敬的 TI 团队:

您能否告诉我、热设计电流与参考设计中使用的最大电流之间有何差异?

根据 LS2088A 的 NXP 数据表、LS2088A 可从内核电压轨汲取的最大电流为61A。 但该参考设计的最大电流为120A。 那么、您能否告诉我我我是否可以设计61A、以便将电感器更改为300nH (PA2607.301NLT -电感器、铁氧体、300nH、32A、0.00031欧姆、 SMD)、相同的电感器将用于内核和 DDR 相位。

请告诉我、选择120A 作为最大电流背后有什么具体原因、我希望通过考虑60A 负载瞬态来完成设计。 如果有其他原因、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sai、

    热设计电流是直流电流、可长时间使用。
    最大电流是短时间内的电流。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sai、

    TIDA-01512的瞬态数据可在设计报告的第10页查看。 您可以为设计的内核电压轨切换到300nH 电感器、但它会在60A 瞬态期间导致比150nH 扼流圈更大的过冲。 如果您走这条路、请全面分析/验证您的设计、并准备好可能添加更多输出电容以适应 VOUT 上更大的摆幅。

    谢谢、

    Carmen