请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-01512 尊敬的 TI 团队:
您能否告诉我、热设计电流与参考设计中使用的最大电流之间有何差异?
根据 LS2088A 的 NXP 数据表、LS2088A 可从内核电压轨汲取的最大电流为61A。 但该参考设计的最大电流为120A。 那么、您能否告诉我我我是否可以设计61A、以便将电感器更改为300nH (PA2607.301NLT -电感器、铁氧体、300nH、32A、0.00031欧姆、 SMD)、相同的电感器将用于内核和 DDR 相位。
请告诉我、选择120A 作为最大电流背后有什么具体原因、我希望通过考虑60A 负载瞬态来完成设计。 如果有其他原因、请告诉我。