主题中讨论的其他器件:TINA-TI、 LT1013、 LMC6001、 TLV2262AM
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
当 OPAMP OPA237的引脚3从3V 阶跃到0V 时、我的电路变得不稳定。请参阅附件。
我正在尝试使用仿真进行论证。 因此、我添加了 L1、C4和 Vin 来绘制总体环路增益。
我绘制了 Vo (环路增益)、此时 VS3 (OPA237引脚3上的电压)为3V、VS3为0V
这不会使我在任何地方得到、因为当 VS3为3V 时、T1晶体管饱和、而当 VS3为0V 时、T1晶体管关闭。 在这两种情况下、VO 都接近0 (-50db)。
当 T1脱离饱和状态(VS3=3)并在进入关断模式(VS3=0)之前进入活动区域时、实际振荡发生。
我不知道如何模拟和调整 VO 环路增益相位裕度在这种转换发生时变为0。
请提供建议。
谢谢