This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/OPA237:OPA237/转换期间的振荡

Guru**** 1810440 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, OPA237, LT1013, LMC6001, TLV2262AM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/779617/tina-spice-opa237-opa237-oscillation-during-transition

器件型号:OPA237
主题中讨论的其他器件:TINA-TILT1013LMC6001TLV2262AM

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

当 OPAMP OPA237的引脚3从3V 阶跃到0V 时、我的电路变得不稳定。请参阅附件。

我正在尝试使用仿真进行论证。 因此、我添加了 L1、C4和 Vin 来绘制总体环路增益。

我绘制了 Vo (环路增益)、此时 VS3 (OPA237引脚3上的电压)为3V、VS3为0V

这不会使我在任何地方得到、因为当 VS3为3V 时、T1晶体管饱和、而当 VS3为0V 时、T1晶体管关闭。 在这两种情况下、VO 都接近0 (-50db)。

当 T1脱离饱和状态(VS3=3)并在进入关断模式(VS3=0)之前进入活动区域时、实际振荡发生。

我不知道如何模拟和调整 VO 环路增益相位裕度在这种转换发生时变为0。

请提供建议。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    请在此附上并以正确的设置共享您的 TINA 电路原理图(TSC 文件)、您将面临不稳定问题、以便我们可以对此进行研究。

    独立 OPA237就我而言、我看不到任何不稳定问题[请参阅随附]、因此问题可能来自环路元件的其余部分/configuration.e2e.ti.com/.../e2e_5F00_237.TSCe2e.ti.com/.../e2e_5F00_237_5F00_2.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、我们使用 LT1013而不是 OPA237、但由于 LT1013的模型以前是旧的、因此 LT1013论坛中有人建议将该模型用于类似的运算放大器、例如 TLV2262AM、OPA237、LMC6001用于仿真。

    该电路在-45°C 时振荡。 振荡在 OPAMP 的负引脚和输出端捕捉。  

    e2e.ti.com/.../Simulation-Explanation.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这里的问题是、在实践中、我们测量的振荡为-45、但我无法对其进行仿真、这不是因为温度。
    正如我说过的、当 OPAMP 的引脚3从3V 到0V 进行阶跃转换时、会发生振荡。 当它为3V 时、T1饱和、因此仿真的总体环路增益几乎为0。 当它为0时、V T1关闭、并且整体环路增益再次为0。 我将了解在转换期间总体环路增益变为-1的原因。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在您作为附件共享的电路中、res R2未与电容 C1和运算放大器输出(vo)正确连接。

    2. TINA 中任何所需仿真的温度可从 Analysis -> Set Analysis Parameters 中设置

    [键入 sim temperature 并单击 ok (确定)]

    第三、我在确保第1点和第2点后、在给定电路中、如您所述、在运算放大器的引脚3 (+引脚)中应用了3V 至0V 的转换阶跃。 由于转换、我没有在反馈或 Vo 节点观察到任何振荡。

    请参阅原理图和结果。

    最后、为了避免任何类型的工具问题、我建议您将最新版本的 TINA-TI [9.3.150.328 SF-TI]用于 simulations.e2e.ti.com/.../e2e_5F00_8mar.tsc 模型

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用的是中的 v9.3.200.277 SF-TI

    我的重点是、该电路实际上在-45时振荡、但我在仿真中看不到任何振荡迹象。

    此外、当我使用 LT1013时、VO (OPAMP) 最终稳定在1V 左右、但实际上它稳定在0V、此时会发生振荡。 OPA237 VO (OPAMP)稳定在0。 这是因为 LT1013的模型很旧吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    现在已了解您的问题。

    是的、LT1013是一个非常旧的模型、可能会有问题。

    关于您所说的问题、我不能确切地确定我们的模型复制所有主要参数的温度相关性、这也会导致实际电路的行为差异。 因为模型通常主要用于精确的典型(TT)角。

    我们将就此向您回复。

    此外、我还将要求您确保您所使用的真实电路是正确的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kaveh、

    供参考、一般而言、我们不会对温度变化进行建模。 对于环路稳定性分析尤其如此。 有时、对于某些参数、我们会这样做、但这种情况很少见。 例如、对于 OPA237、如果您在其 TI 产品文件夹中打开参考设计(.tsc)、它将在屏幕右侧显示建模参数与温度之间关系的文本说明。 在这种情况下、会对输入失调电压与温度进行建模、但大多数其他参数在其中没有任何温度变化建模。

    Herman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何在 TI 产品文件夹中打开 OPA 参考设计以查看建模了哪些参数? 您能再次详细解释一下吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    参考设计中此处提到了捕获的参数、

    此处的说明中还将提到捕获的所有参数、包括 w.r.t 温度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何在 TINA 中打开组件基准 DES 以了解建模了哪些参数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以访问以下产品文件夹链接、

    然后单击以下选项(如图所示)、它将自动下载。

    在 TI NA-TI 中打开下载的 TSC 文件以查看我在最后一条消息中所显示的内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。 LT1013是否有参考设计 TSC 文件、以查看建模了哪些参数?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    在 LT1013的产品文件夹中、我只能看到 PSpice 封装、没有 TINA 参考设计。
    在网络列表文件中、描述中也没有提到任何内容。 这是2002年的旧模型,因此版本模板可能不同。因此很难提及这一个模板。 需要模拟并检查。