请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-010015 主题中讨论的其他器件: TIDA-01494
大家好,
IM 计划在我们的设计中使用 TIDA-010015模型。 推荐的谐振电感器器部件为 750344128 (我们提供的定制电感器)。 问题在于建议的器件 在布局和值方面与原理图不匹配。请参考所附的图像
在 Sch 中、以耦合电感器布局和布线表示的谐振电感器如图所示。 请解释如何继续使用建议的电感器,因为这些电感器的布置是相同的。 我是否应该像 TIDA-01494模型那样连接电感器? 而且这些值也不同,在 BOM (330uH)和建议的定制器件(27uH)中有建议。 请告知如何继续。