Other Parts Discussed in Thread: LMH1983, LMK03328, LMK03318
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMH1983 主题中讨论的其他器件: LMK03328、 LMK03318
工具/软件:WEBENCH设计工具
尊敬的先生/女士:
我们将 lmh1983与 VCXO 27MHz 配合使用。 如何生成14.7456MHz 的 clkout1?
如果是、可生成通过 i2c 寄存器配置、请提供寄存器详细信息?
2.在硬件中是否需要进行任何更改?