This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/OPA860:在 TINA AC 分析中更改频率范围时的增益差异

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/778896/tina-spice-opa860-difference-in-gain-when-i-change-frequency-range-in-tina-ac-analysis

器件型号:OPA860
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

大家好  

我正在将交流分析作为我的附加文件进行。  

对于频率范围:4.95MEG - 5.15MEG、我得到了峰值增益~ 8dB  

但是、对于频率范围:4MEG - 7MEGe2e.ti.com/.../SUNNY-OPA-860_2D00_No-Diode.TSC、我得到的峰值增益~1dB。  

我很困惑、为什么会有这种差异。  

请帮助我清除此问题  

非常感谢您的参与。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    它似乎与您在原理图中放置的电感器和电容器网络有关。

    您在这里尝试做什么? 您是否尝试创建带通滤波器或其他类型的电路?

    Herman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Herman
    感谢您的反馈。
    是的。 我尝试使用 LC 振荡电路创建带通滤波器。
    但我不知道为什么在更改频率范围时更改电路增益?
    您能不能对我的情况提出一些看法。
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这是带通滤波器的性质、尤其是 LC 振荡电路。 LC 振荡电路具有高 Q 谐振、其中峰值附近具有较高的峰值带宽和较小的带宽、可以保持大致相同的增益。 因此、当您尝试对其进行跨频率扫描时、增益会迅速下降。

    您需要查看 LC 振荡电路的公式、以便获得更低的 Q 谐振、从而实现更低的峰值和更宽的带宽。 在这种情况下、不要尝试更改组件值的尝试和错误、而是进行电路数学运算、然后相应地更改这些值。 这样做会容易得多。

    Herman