请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:OPA860 主题中讨论的其他器件:TINA-TI
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
大家好
我正在将交流分析作为我的附加文件进行。
对于频率范围:4.95MEG - 5.15MEG、我得到了峰值增益~ 8dB
但是、对于频率范围:4MEG - 7MEGe2e.ti.com/.../SUNNY-OPA-860_2D00_No-Diode.TSC、我得到的峰值增益~1dB。
我很困惑、为什么会有这种差异。
请帮助我清除此问题
非常感谢您的参与。