Other Parts Discussed in Thread: PMP20541, PMP20196, LM5022
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PMP21488 主题中讨论的其他器件:PMP20541、 PMP20196、 LM5022
我可以在此 板中将3.3VDC 的输出增加到12VDC 吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Rajeev、
以 PMP20196作为起点。 它具有9-150V 输入和5V/4A 输出。 您可以尝试通过减小 R13将输出提高到最大12V/2A。 占空比将增加到80%的低电平范围、这是可以的、因为 LM5022可以处理高达90%的电压。 最好将匝数比降低到~2.5:1以完全优化设计。
请使用德州仪器的功率级设计器计算 PMP20196与您的设计之间的差异。 它是免费且简单的 http://www.ti.com/tool/POWERSTAGE-DESIGNER
Ryan