This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP21488:PMP21488:3.3VDC 至12VDC

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP20541, PMP20196, LM5022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/782259/pmp21488-pmp21488-3-3vdc-to-12vdc

器件型号:PMP21488
主题中讨论的其他器件:PMP20541PMP20196LM5022

我可以在此 板中将3.3VDC 的输出增加到12VDC 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、遗憾的是您无法更改输出电压。 变压器无法处理48W。 看看 PMP20541。 此设计具有12V/4A 输出。
    谢谢、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ryan 先生、
    基本而言、我们的要求是:
    输入电压:8至100V 直流
    输出电压:12V 直流
    额定电流:2A。
    请推荐一些设计。
    谢谢
    Rajeev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajeev、

    以 PMP20196作为起点。 它具有9-150V 输入和5V/4A 输出。  您可以尝试通过减小 R13将输出提高到最大12V/2A。 占空比将增加到80%的低电平范围、这是可以的、因为 LM5022可以处理高达90%的电压。 最好将匝数比降低到~2.5:1以完全优化设计。

    请使用德州仪器的功率级设计器计算 PMP20196与您的设计之间的差异。 它是免费且简单的 http://www.ti.com/tool/POWERSTAGE-DESIGNER

    Ryan