This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具:TPS65987D:通信接口(I2C_SPI)损坏。

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65981, TPS563200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/780094/webench-tools-tps65987d-communication-interface-i2c-spi-damaged

主题中讨论的其他器件:TPS65981TPS563200

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

         我们公司参考 TIDA-01627来开发相关的 PD 快速充电项目、但我们发现 TIDA-01627的 R23和 R25配置原理图 U3 (TPS563200DDCR)无法输出3.3V、而是5V、 这将损坏 TPS65987DDH 的通信接口(I2C_SPI)。无法使用 TPS65981_2_6_7_8 Application Customization 4_03工具调试 I2C、但 SPI 可以写入固件。期待您的回复、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我将在明天回顾您的问题并回复更多信息。

    此致、
    Scott
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我正在向设计团队核实您注意到电阻器的尺寸。

    此致、
    Scott
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Scott,

    感谢您的回复。如果电压输出异常、是否会损坏 TPS65987DDH 芯片的 IO 端口和通信接口?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我认为你是对的。 根据 TPS563200数据表表表表4。 Tps563200推荐组件值、在33.2k 时 R2将是更好的选择。 我同意您对 I2C 电气限制规格的看法。

    此致、
    Scott
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Scott、

    更换 R23后、电源正常、通信接口未按预期损坏、电路板可以正常工作。

    谢谢!