请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TPS65981、 TPS563200工具/软件:WEBENCH设计工具
我们公司参考 TIDA-01627来开发相关的 PD 快速充电项目、但我们发现 TIDA-01627的 R23和 R25配置原理图 U3 (TPS563200DDCR)无法输出3.3V、而是5V、 这将损坏 TPS65987DDH 的通信接口(I2C_SPI)。无法使用 TPS65981_2_6_7_8 Application Customization 4_03工具调试 I2C、但 SPI 可以写入固件。期待您的回复、谢谢!