This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-050012:TIDA-050012的固件

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-050012, TPS65987D, TPS65981

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/781696/tida-050012-firmware-for-tida-050012

器件型号:TIDA-050012
主题中讨论的其他器件: TPS65987DTPS65981TPS65987

您好!

我想使用 TIDA-050012进行一些 USB PD 研究。 请与我分享所需的 bin 文件。 我有配置工具、但在用户指南中找不到任何所需的固件文件。

谢谢、

Henry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry、

    请下载最新的 GUI 工具并启动新的 TPS65987D 项目。 无论您选择哪种选择、它都只需要用于87D。 接下来、单击"Project"->"Import Settings from Project"、然后选择以下.PJT 文件: e2e.ti.com/.../5164.TIDA_2D00_050012.pjt

    这将确保您的电路板上具有最新的固件基本映像以及 TIDA-050012的正确设置。

    如果这回答了您的问题、请选择"这已解决我的问题"

    谢谢、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    感谢您的回复。 我拥有的 GUI 工具称为从 TPS65987D 产品页面下载的应用程序自定义工具。 如果我启动一个新项目、我只能在器件列表中找到81、82、86和88DDH。 87D 没有工程设备。 请为我澄清这一点。   

    谢谢、

    Henry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Henry、

    很抱歉、但最新的 GUI 版本有错误、不包含87D 模板。 您是否可以选择 Project -> Load Project 并选择我在上一篇帖子中发送的.pjt 文件?
    然后、您可以选择"Firmware Base Image"下的"Change File"并选择"TPS65987_88_F707_10_06.bin"、该文件位于 C:\Program Files\Texas Instruments\TPS65981_2_6_7_8 Application Customization 5.1\tps6598x-application-customization 下

    谢谢、
    Eric