请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-050012 主题中讨论的其他器件: TPS65987D、 TPS65981、 TPS65987
您好!
我想使用 TIDA-050012进行一些 USB PD 研究。 请与我分享所需的 bin 文件。 我有配置工具、但在用户指南中找不到任何所需的固件文件。
谢谢、
Henry
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我想使用 TIDA-050012进行一些 USB PD 研究。 请与我分享所需的 bin 文件。 我有配置工具、但在用户指南中找不到任何所需的固件文件。
谢谢、
Henry
您好、Henry、
请下载最新的 GUI 工具并启动新的 TPS65987D 项目。 无论您选择哪种选择、它都只需要用于87D。 接下来、单击"Project"->"Import Settings from Project"、然后选择以下.PJT 文件: e2e.ti.com/.../5164.TIDA_2D00_050012.pjt
这将确保您的电路板上具有最新的固件基本映像以及 TIDA-050012的正确设置。
如果这回答了您的问题、请选择"这已解决我的问题"
谢谢、
Eric