This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01624:设计文件的货币?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01624, TMP117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/781585/tida-01624-currency-of-design-files

器件型号:TIDA-01624
主题中讨论的其他器件: TMP117

你(们)好。

我正在研究开发一些 用于评估的 TIDA-01624。  提供的设计文件为修订版 A、 而 TIDA-01624页面图形中显示的图像为修订版 E2。  我粗略地对照图像中的轨迹对 Gerber 进行了回顾、发现了至少一个差异。

TI 的人员能否解释电路板版本之间的差异、并在必要时提供最新的参考设计文件?  谢谢。

谢谢、
Zyrus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Zyrus

    我认为上传的光绘文件与电路板图像之间没有任何区别。 您可以根据工具页面中也提供的 Altium 数据库检查该信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、您好!

    确实有差异。  请参阅 JTAG 连接器 J1上引脚3和5之间的布线:

    查看 Rev E2图像上的连接器显示迹线在外部布线、即:

    如果 Rev A 还可以、那么没问题、我希望得到明确的确认。   、我在 TI 页面上看到了您的 TIDA-01624视频、您也是原理图作者-您能提供见解吗?

    另外、关于 注1:"U1的顶部覆盖层开口应为2.6mm x 2.6mm。 此开口中不应存在覆盖材料"、注意下图、假设封装下到引脚1、4和6的走线将为 ENIG。

    如果它们确实暴露在外、我怀疑在回流过程中、存在焊料可能沿着走线爬行并略微向上"凸起"封装的风险、这可能会降低从底部传热的可能性。  引线仅从封装的引脚侧进入是否更有意义?

    、另请注意、提供的 Altium 项目仅包含 Rev A 文件。

    提前感谢您的帮助。

    此致、
    Zyrus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Zyrus、

    首先、建议器件不要焊接散热焊盘以避免器件上的机械应力。 同时、热传导的主要路径是通过焊盘。 在器件的散热焊盘和 PCB 之间保持良好的接触有助于改善热响应。

    第二、关于更改、我也进行了检查、是的、更改是在审阅后进行的另一项更改、使一些轨迹经过验证而不是星形连接。 这只会改善线路上的任何反射、不会影响设计本身。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Zyrus、

    回应 Amit 的说法:

    对这些引脚进行了更改、因为我们观察到这会使接地连接更加直接。 但是、修订版 A 是最新版本的设计文件、我建议查看。

    关于 TMP117下的走线、我们在设计测试期间没有发现这个问题、这可能意味着如果发生这个问题、影响不足以影响贴片的精度。 不过、您肯定会按照正确的思路思考优化热路径。 无论您以前是否遇到过此问题、您都应该可以根据需要从引脚侧随意布线。

    此致、
    Brandon Fisher
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 。 我将使用它运行!

    谢谢、
    Zyrus