工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
大家好。
我尝试仿真 OPA552P 等 TI 的运算放大器。 运算放大器的输出中添加了一些分压器电路。
版本为 9.3.200.277 SF-TI。
我已经购买了
- OPA552P
- 10k Ω 和100千欧(±5% 1W)
- 0.1µF±5% 50V 陶瓷电容 X7R 径向、用于去耦
在执行瞬态分析时、运算放大器会按我的预期进行放大。
但是、当我将容差值设置为1%至5%时、我感觉我总是会获得相同的电压输出结果。
仿真是否有办法考虑电阻器/电容器的容差? 或者这是正常行为吗?