器件型号:TIDA-01627
工具/软件:WEBENCH设计工具
您好的团队:
参考 TI Designs:TIDA-01627开发 PD 快速充电项目后、贵公司需要在调解阶段支持以下问题:
1、BQ25703A I2C 地址问题:请参阅 BQ25703A 手动地址0xD6、但"在 TPS65987D 和 TPS65988 PD 控制器中使用 I2C 主设备"手动地址为0x6b;
2. TPS65981_2_6_7_8应用程序自定义4_03定制:>新项目->TPS65987DDH->高级->上行 Porton (UFP)->Alpine Ridge、根据"在 TPS6598988和 TPS657D PD 控制器中使用 I2C 主控制器"手册 BQ25703A、其余配置为默认闪存、然后将其配置为完整文件、并将其配置为 lbin 然后通过 USB 将固件写入芯片、连接到 SPI 适配器:FTDI、我们很抱歉无法为其充电、BQ25703A 地址尝试了0xD6和0x6B。此配置是否正确?
3.通过"TPS65981_2_6_7_8 Application Customization 4_03"工具进行调试的模式 TPS65987DDH GPIO 可进行配置和上拉和下拉、但通过 I2C 主设备读取 BQ25703A 的器件 ID (地址0x2F)不是手册中所述的0x78;

4.您能否提供 TI 参考设计:TIDA-01627测试的 bin 文件、我通过该文件检查我们的硬件是否存在任何问题? 我的电子邮件地址是 wjp_860623@126.com。
谢谢