主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-CC1352R1、 IWR1642BOOST、 TIDEP-01000、 IWR6843、 IWR1642
请注意、是否有方法可以将 IWR1642BOOST 连接到 LAUNCHXL-CC1352R1 (传感器节点)、而无需对 IWR1642BOOST 进行任何硬件修改?
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
请注意、是否有方法可以将 IWR1642BOOST 连接到 LAUNCHXL-CC1352R1 (传感器节点)、而无需对 IWR1642BOOST 进行任何硬件修改?
谢谢你。
需要进行一些硬件修改。
如果您想配合两个板、则需要对设计指南中列出的所有硬件进行修改。
如果您可以将电路板分开、则可以将修改减少为一个。 您可以单独为每个板供电、并使用 TIDEP-01000中的 GUI 配置 IWR 板(您可以从 TIDA-010022获取 IWR 配置参数)。 IWR 板启动并运行后、您仍需要将 AR_MSS_LOGGER 引脚连接到 CC1352上的 UART RX 引脚。 最后一步仍需要修改硬件、请查看 IWR1642BOOST 原理图。 您还需要禁用 CC1352中尝试配置 IWR 的代码。
顺便说一下、我们将在接下来的几周内更新 TIDA-010022以支持 IWR6843。
谢谢、我终于理解了您的建议。 最后一个问题:如果我移除电阻器 R128、R129和 R136、它们会路由 AR_RS232TX、AR_RS232RX 和 AR_MSS_logger、并放置电阻器 R169、R166和 R26、我会失去通过 mini-USB 端口与 PC 的 XDS110调试器连接、对吧?
只需添加电阻器 R169、R166和 R26 (而不移除 R128、R129和 R136)、是否可以"共享"连接、以便我不会丢失通过 PC 进行的调试? 这样做是否存在短路/干扰问题?
如果这种方法可行、那么我可以让 CC1352配置 IWR1642、从而通过对 UART (并排、未安装在 J5/J6 Launchpad 连接器上)进行布线来运行 TIDA-010022设置
谢谢!