This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010022:在不修改硬件的情况下将 IWR1642BOOST 连接到 LAUNCHXL-CC1352R1 (传感器节点)

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-CC1352R1, IWR1642BOOST, TIDEP-01000, TIDA-010022, IWR6843, IWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/781073/tida-010022-connecting-iwr1642boost-to-launchxl-cc1352r1-sensor-node-without-hardware-modifications

器件型号:TIDA-010022
主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-CC1352R1IWR1642BOOSTTIDEP-01000IWR6843IWR1642

请注意、是否有方法可以将 IWR1642BOOST 连接到 LAUNCHXL-CC1352R1 (传感器节点)、而无需对 IWR1642BOOST 进行任何硬件修改?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    需要进行一些硬件修改。

    如果您想配合两个板、则需要对设计指南中列出的所有硬件进行修改。

    如果您可以将电路板分开、则可以将修改减少为一个。 您可以单独为每个板供电、并使用 TIDEP-01000中的 GUI 配置 IWR 板(您可以从 TIDA-010022获取 IWR 配置参数)。 IWR 板启动并运行后、您仍需要将 AR_MSS_LOGGER 引脚连接到 CC1352上的 UART RX 引脚。 最后一步仍需要修改硬件、请查看 IWR1642BOOST 原理图。 您还需要禁用 CC1352中尝试配置 IWR 的代码。

    顺便说一下、我们将在接下来的几周内更新 TIDA-010022以支持 IWR6843。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Gus、这对我们非常有帮助。 但是、如果我不移除 R128和 R129、这会将 AR_RS232TX 和 AR_RS232RX 与 JTAG 调试器断开、我们应该如何将这些信号接入 CC1352板? 我是否需要一根连接到60引脚 HD 连接器的电缆、将这2根导线拔出、切割它们并焊接到各个引脚以连接到 CC1253午餐垫的相应引脚?

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AR_RS232RX 和 AR_RS232TX 将连接到调试器、因此您可以使用 GUI 配置 IWR 板、而不是让 CC1352执行该操作。  这是"最少数量的硬件修改"的折衷。  :-) 如果您希望 CC1352配置 IWR 板,则必须进行这些修改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    BTW、跳线非常适合将 Launchpad 和 BoosterPack 连接在一起。 下面是 DigiKey 的一个示例。

    www.digikey.com/.../5993845
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我终于理解了您的建议。 最后一个问题:如果我移除电阻器 R128、R129和 R136、它们会路由 AR_RS232TX、AR_RS232RX 和 AR_MSS_logger、并放置电阻器 R169、R166和 R26、我会失去通过 mini-USB 端口与 PC 的 XDS110调试器连接、对吧?  

    只需添加电阻器 R169、R166和 R26 (而不移除 R128、R129和 R136)、是否可以"共享"连接、以便我不会丢失通过 PC 进行的调试? 这样做是否存在短路/干扰问题?

    如果这种方法可行、那么我可以让 CC1352配置 IWR1642、从而通过对 UART (并排、未安装在 J5/J6 Launchpad 连接器上)进行布线来运行 TIDA-010022设置

    谢谢!