请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-00120 大家好、
我希望在即将推出的设计中采用 TIDA-00120。 该描述显示"通过将 MOSFET 更改为100V 额定部件、可轻松适应48V 系统。" 我需要它来支持高达60V 的电压、然后我认为该设计的其余部分将按原样工作。 只需将这些 MOSFET 换成100V 额定器件即可?
谢谢!
Brian
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我希望在即将推出的设计中采用 TIDA-00120。 该描述显示"通过将 MOSFET 更改为100V 额定部件、可轻松适应48V 系统。" 我需要它来支持高达60V 的电压、然后我认为该设计的其余部分将按原样工作。 只需将这些 MOSFET 换成100V 额定器件即可?
谢谢!
Brian
您好 Bart、
在进一步审查后、我希望对设计进行一些更改。 这些似乎足够简单、但我想由您来运行:
有什么关于上述内容的想法或建议?
谢谢、
Brian