This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00120:针对60V 工作电压进行了更新

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/779118/tida-00120-updates-for-60v-operation

器件型号:TIDA-00120

大家好、

我希望在即将推出的设计中采用 TIDA-00120。  该描述显示"通过将 MOSFET 更改为100V 额定部件、可轻松适应48V 系统。" 我需要它来支持高达60V 的电压、然后我认为该设计的其余部分将按原样工作。 只需将这些 MOSFET 换成100V 额定器件即可?

谢谢!

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brian、
    您可以查看这两篇文章、了解有关扩展 TIDA-00120的更多信息。

    e2e.ti.com/.../2640529

    e2e.ti.com/.../603535
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Bart。

    您是否知道外壳是否已经针对此 PCB 进行了规格设计、或者是否有任何推荐用于此设计的外壳?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brian、
    此设计只是作为裸板完成、而不是考虑外壳。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为情况就是这样;只是想检查一下。 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bart、

    在进一步审查后、我希望对设计进行一些更改。 这些似乎足够简单、但我想由您来运行:

    1. 移动安装孔以适应我的现有外壳。 我想只要我不侵犯原始设计的完整性、就可以做到这一点。
    2. 更换通孔组件的 MOSFET 并使用散热器。
    3. 更改固件、以便在稍高的电压下从恒流模式切换到恒压模式。 这似乎可以通过更改 CC_TO_CV_LIMIT 来完成。

    有什么关于上述内容的想法或建议?

    谢谢、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.正确,安装孔的功能没有轴承。

    执行此操作时、请确保栅极驱动走线尽可能短、以最大限度地减小阻抗

    3.固件需要更改,但您似乎找到了相应的部分。

    此致、

    BART