请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:THS3491 主题中讨论的其他器件:Tina-TI、 THS3001
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
听说 THS3001是一个器件级模型,THS3491是一个宏模型,这意味着 TI 将仅使用宏模型向前发展,而且它们是具有一些 FET 的纯代数块,或者它们是使用代数对实际 I/O 器件进行建模 块只处理零件的内部结构?
我之所以提出这一问题、是因为我知道构建宏模型比器件级模型要容易得多、因为对于器件级、寄生效应也都需要正确建模、但根据我的经验、您所说的 THS3001器件级模型可提供出色的结果 无收敛或仿真时间问题。 我还担心、除非对 I/O 进行精确建模、否则仿真在较高频率下会在复杂负载中或在非线性/器件交互效应中缺乏精度。