This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具:用于四转子电源的过流保护器

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/778784/webench-tools-overcurrent-protector-for-quadrotor-power

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

你(们)好  

我是科大的一名研究学生。  

我正在为我的四转子设计电源板。 我需要在主电源中添加过流保护器。 主要规格如下所示、

  1. 电机驱动器板(15V)* 4.
  2. 飞行控制器(15V)* 1.
  3. 板载计算机(15V)* 1.
  4. 总电流最大值可能为120A
  5. 电源:4S Lion 电池、14.5V-16.8V
  6. 电源板尺寸:100mm*100mm。

由于实际存在短路情况、我需要在 PCB 板的主电源上添加短路/过流保护器。

感谢您提出的任何建议或建议的解决方案。

此致

Chuhao

e2e.ti.com/.../power_5F00_board.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    您应注意 bq7790x 系列器件。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Onyx

    感谢您的建议。

    我已查看 bq7790x 数据表。 示例设计原理图似乎有点复杂。 此外、在我的案例中、引脚数较少的保护器芯片是首选。

    我绘制了所需的原理图、如下所示、

    保护器主要用于过流保护和短路保护。 在正常模式下、电流可达到120A 的最大值。

    电池:4S 锂离子电池、  

    我仍在阅读 bq7790x 数据表、以了解它是否可应用于我的设计。 如果有其他建议、引脚更少、原理图更简单、请告知我。

    感谢你的帮助。

    此致

    Chuhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Onyx

    我仔细阅读了 BQ7790X 的数据表。 它似乎用于监控电池、需要监控每个电池的状态。

    但是、我要构建的电路板不需要监控电池状态。 它主要用于短路和过流保护。

    你有其他建议吗?

    感谢你的帮助。

    此致

    Chuhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    到目前为止、我发现的最相关的组件是 efuse 系列。 但我还找不到任何电子保险丝可以接受 Max120A 电流。