请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
工具/软件:WEBENCH设计工具
你(们)好
我是科大的一名研究学生。
我正在为我的四转子设计电源板。 我需要在主电源中添加过流保护器。 主要规格如下所示、
- 电机驱动器板(15V)* 4.
- 飞行控制器(15V)* 1.
- 板载计算机(15V)* 1.
- 总电流最大值可能为120A
- 电源:4S Lion 电池、14.5V-16.8V
- 电源板尺寸:100mm*100mm。
由于实际存在短路情况、我需要在 PCB 板的主电源上添加短路/过流保护器。
感谢您提出的任何建议或建议的解决方案。
此致
Chuhao