This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM25116:器件支持、仿真未运行

Guru**** 2800955 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54340, LM25116, LM25145

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/780437/webench-tools-lm25116-part-support-simulation-did-not-run

器件型号:LM25116
主题中讨论的其他器件:TPS54340LM25145

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

LM25116是否不推荐用于新设计?  我尝试在 Webench 中运行设计、但它不会进行仿真。  当我尝试修改电感器值时、只有一个电感器可供选择。  Webench 似乎不支持该部件。  我需要一个具有同步整流器的电压更高的部件。  当我使用 TPS54340进行仿真时、二极管的损耗占大多数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Bennie  

    我能够为 LM25116创建设计 、WEBENCH 为我提供了多个电感器选项、以便我在定制屏幕中进行更改(Att 供您参考)

    我也能够运行仿真。 我不知道为什么您无法更改电感器并运行仿真。 您可以使用共享设计功能共享设计吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bennie:

    当我进入 LM25116产品页面时、我确实看到 LM25145推荐用于新设计、因此如果您正在寻找同步整流和高输入电压、这是一个很好的替代方案。 假设 LM25116仍在 WEBENCH 中受支持。 如果您可以共享您的设计公共 URL、您可以共享您的设计输入吗?如果您可以、我们可以检查正在进行的操作。

    此致、
    模块