This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具:滤波器设计工具的种子值

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/779501/webench-tools-seed-value-for-the-filter-design-tool

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

由于某种原因、我在过去使用了桌面滤波器设计工具、这种工具不再起作用、也许我错过了一些东西、但在生成设计后、它没有响应。

现在也使用 WebBench、我想更改器件的阻抗级别(种子值?)  

在桌面版本中、这是可能的。 我如何使用 WebBench 进行此操作?

我需要在设计中使用 CFB 放大器、因此 RFB 应该低得多、电容可以高得多。

我缺少什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BERT、

    遗憾的是 、对于该版本、无源组件的值不能更改。

    这是我们将来要添加的功能。

    此致、

    Alfred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Afred、我希望这会很快。 它与旧的 FilterPro 桌面相当后退一步。

    我没有在我的新 Win10 PC 上安装旧应用程序:(Bumer!

    我很幸运、我仍然拥有一台 WIN7 PC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BERT、

    我们现在正在收集像您这样的用户的反馈、以帮助我们确定下一阶段的功能。

    我们仍处于将规范组合在一起的早期阶段、因此尚未为下一阶段提供目标发布日期。

    请继续支持该工具并向我们提供您的反馈。

    我们还欢迎积极的反馈、以便我们了解哪些功能值得赞赏。

    这将更好地帮助我们在未来推进该工具。

    此致、

    Alfred