请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
工具/软件:WEBENCH设计工具
您好!
由于某种原因、我在过去使用了桌面滤波器设计工具、这种工具不再起作用、也许我错过了一些东西、但在生成设计后、它没有响应。
现在也使用 WebBench、我想更改器件的阻抗级别(种子值?)
在桌面版本中、这是可能的。 我如何使用 WebBench 进行此操作?
我需要在设计中使用 CFB 放大器、因此 RFB 应该低得多、电容可以高得多。
我缺少什么吗?