请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28070 工具/软件:WEBENCH设计工具
尝试由 WebBench 电源设计器设计 PFC 电路。 对于400V 2A 和400V 8A、计算得出的默认开关频率为205.48kHz。
在配置选项下切换到用户首选频率时、不允许超过30kHz。 为什么?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:WEBENCH设计工具
尝试由 WebBench 电源设计器设计 PFC 电路。 对于400V 2A 和400V 8A、计算得出的默认开关频率为205.48kHz。
在配置选项下切换到用户首选频率时、不允许超过30kHz。 为什么?