This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/UCC28070:Webench /UCC28070

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/849799/webench-tools-ucc28070-webench-ucc28070

器件型号:UCC28070

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

尝试由 WebBench 电源设计器设计 PFC 电路。 对于400V 2A 和400V 8A、计算得出的默认开关频率为205.48kHz。

在配置选项下切换到用户首选频率时、不允许超过30kHz。 为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    感谢您报告此问题。 我们将致力于解决同样的问题、并不断更新您的状态

    此致、

    Umayal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    我们正在努力解决此问题、我们将不断更新您的修复程序。

    谢谢、此致、

    Umayal  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    此问题已得到解决。此修复程序将在下一版本的 TI.com 上提供。一旦修复程序位于 TI.com 上、请立即告知您

    谢谢、此致、

    Umayal  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    此修复程序将暂时在11月底之前在 TI.com 上提供。一旦修复程序位于 TI.com 上、应立即告知您

    谢谢、此致、

    Umayal  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、用户:

    感谢您的耐心等待。 此问题已得到解决、下周初将在 TI.com 上发布  

    此致、

    Bhushan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、用户:

    感谢您的耐心等待。 此修复程序现已在 TI.com 上提供。

    此致、

    Umayal