This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS61178:TPS61178

Guru**** 2544590 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61178

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/844622/webench-tools-tps61178-tps61178

器件型号:TPS61178

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!


我将在我的设计中使用 TPS61178。 我之所以选择该器件、是因为它支持输出过压和短路保护。 我是由 Webench 设计的、具有以下参数:
VIN=2.75V 至4.2V
Vout= 4.4V
Iout=1.5A
温度=40

https://webench.ti.com/power-designer/switching-regulator/customize/93


我获得了采用推荐的 Vishay SI5499DC 外部 P 沟道 FET 的设计。
SI5499DC 的最大 Vgs 为5V。 但 Webench 计算出的 Rgate 为162K。
TPS61178数据表中的公式显示:


Vgate =栅极* IDIS_PFET
Vgate = 162K * 55uA
Vgate=8.91V、远高于 FET SI5499DC 的 Vgs 绝对最大值。
1. Webench 计算出的 Rgate 是否正确、或者我不了解什么?
2. SI5499DC 的 Vgs 和 Vds 最大值分别为5V 和8V。 这意味着、通过使用此 FET、本设计将不会满足 TPS61178的23V 输出电压绝对最大值(当有人将23V 的电压连接到输出时)。 我是对的吗?

随附的原理图图像:

此致、
Ramin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramin:

    我们将对此进行研究。 我们很快就会回来。

    谢谢、此致、
    Praveen  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Praveen、您好!

    我有什么答案吗?

    此致、

    Ramin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramin:

    目前、WEBENCH 上 Rgate 电阻器的计算与 Vgs 值无关。 我们将更新组件选择并解决此问题。 关于 FET 的 VDS 最大额定值的第二个问题、我们仍在研究中。 我们将随时向您通报最新情况。

    谢谢、此致、
    Praveen  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramin:

    我们正致力于这方面的工作。 我们会随时为您提供最新信息。

    谢谢 、此致、

    Praveen  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramin:

    我们正致力于这方面的工作。 我们会随时为您提供最新信息。

    谢谢 、此致、

    Praveen  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramin:

    我们已经解决了这个问题。 这些变化将在11月中旬反映在 TI.com 上。 我们将在它可用时通知您。

    谢谢 、此致、

    Praveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramin:

    该修复程序将在本周结束时在 TI.com 上提供。 我们会随时为您提供最新信息。

    谢谢、此致、
    Praveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramin:

    TI.com 上提供了此修复程序

    谢谢 、此致、

    Praveen