请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-00961
您好!
我在开环(INC_BUILE=1)、 NEW_TON_calc =20中运行系统、并且我施加的负载为333欧姆、输入为100V DC。 在此构建中、您仅使用两个开关。 初始开关频率为1Mhz、输出电压为130V。 但是、有时开关频率为200kHz、并且有源开关的导通周期非常小(即大约6%)、因为存储的能量不足以在这段时间内升高电压、无论我们提供的输入电压仅通过负载。 这是经过一段时间后输出电压为100V 的原因。
谢谢
yashwanth