This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00961:TIDA-00961

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/852394/tida-00961-tida-00961

器件型号:TIDA-00961

您好!

我在开环(INC_BUILE=1)、 NEW_TON_calc =20中运行系统、并且我施加的负载为333欧姆、输入为100V DC。 在此构建中、您仅使用两个开关。 初始开关频率为1Mhz、输出电压为130V。 但是、有时开关频率为200kHz、并且有源开关的导通周期非常小(即大约6%)、因为存储的能量不足以在这段时间内升高电压、无论我们提供的输入电压仅通过负载。 这是经过一段时间后输出电压为100V 的原因。

谢谢

yashwanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Yashwanth

    您能否提供一些波形以帮助分析。

    您对此问题的分析是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mohankumar、大家好、今天好。  您是否能够处理并提供西瓜请求的波形、以便我们能够进一步帮助您?  请告诉我们。

    此致、

    J. Fullilove

    参考设计操作

    应用工程师