Other Parts Discussed in Thread: TPS560430
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS560430 工具/软件:WEBENCH设计工具
大家好、
我有一位客户正在寻找一款低成本降压转换 器、该转换器可接受23V 输入和1.2V @ 200mA 输出。 我建议将 TPS560430用于他的应用、但我尝试使用以下规格在 Webench 上进行仿真;输入电压:8-36V、输出电压:1.2V、输出电流:0.2mA 和环境温度:30C、设计弹出无法创建。 所有这些都在器件的工作规格范围内、因此 Webench 是否存在问题? 感谢你的帮助
斯蒂芬