This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎Tools/TPS560430:无法在 Webench 中创建设计警告

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS560430

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/851971/webench-tools-tps560430-design-cannot-be-created-warning-in-webench

器件型号:TPS560430

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、

我有一位客户正在寻找一款低成本降压转换 器、该转换器可接受23V 输入和1.2V @ 200mA 输出。 我建议将 TPS560430用于他的应用、但我尝试使用以下规格在 Webench 上进行仿真;输入电压:8-36V、输出电压:1.2V、输出电流:0.2mA 和环境温度:30C、设计弹出无法创建。 所有这些都在器件的工作规格范围内、因此 Webench 是否存在问题? 感谢你的帮助

斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    请注意、根据设计误差、器件违反最小吨位条件。

    根据数据表、该器件的最小吨数为60n。 对于上述条件、最小吨为  

    min-ton = Dmin/Fsw

      = 0.036/1.1E6

      =32.7n

    请告诉我这是否解决了您的问题。

    谢谢、此致、

    阿图尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Atul 的帮助。 我从产品页面上拉它、因此我得到的只是一个空白屏幕、该设计无法正常工作、但这是完全有意义的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了、Stephen。 接下来、您还可以通过在"新设计"选项卡中输入条件来检查器件列表、并找到器件列表。

    此外、您还可以检查特定器件的故障原因(如果有)。