This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/OMAP-L138:OMAP-L138:ROT/OMAP-L138/lcdk-06.00.07-Windows-x86-64安装:CCS-Error

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/845281/webench-tools-omap-l138-omap-l138-rots-omap-l138-lcdk-06-00-00-07-windows-x86-install-ccs-error

器件型号:OMAP-L138
Thread 中讨论的其他器件:CCStudio

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

你(们)好

错误发生。 一个消息对话框被复制到 TI_07。
我访问了一些网站、并安排了一个文件(c:\ti\ccs910\ccs\eclipse\eclipse.ini)、是否正确?

请。
请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能更详细地解释一下您的用例吗? 你在干什么? 发生了什么错误?

    此致、
    Yordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    Yordan

    感谢您的阅读。

    这是一个错误。

    我参考了以下网站、排列的字符显示为红色。

    日志

    '-启动
    插件/org.eclipse.equinox.launcher_1.5.0.v20180512-1130.jar
    --launcher.library
    plugins/org.eclipse.equinox.launcher.win32.win32.x86_64:1.1.700.v20180518-1200
    --launcher.defaultAction
    OpenFile
    --launcher.XXMaxPermSize
    512M
    --launcher.appendVmargs
    vmargs
    -Dosgi.requiredJavaVersion=1.8
    -Dosgi.dataAreaRequiresExplorerInitInitInit=true
    -Xms40m
    -Xmx512m
    --add-modules=全系统

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../T_5F00_7.xlsx
    错误 Diglog

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请注意、CCS 通常使用 ccstudio.ini 而不是 eclipse.in 中的设置 如果要更改堆大小、请将其设置为 ccstudio.in

    此外、您使用的是哪个版本的 CCS?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    只需跟进、查看您是否有修改 ccstudio.in 的更改

    此外、如果您不使用最新的 CCS 版本、我强烈建议您这样做。 从 CCSv9开始、CCS 是 Windows 上的一个完整的64位应用程序。 这样可以在设置最大堆大小方面实现更大的灵活性、这有助于解决您遇到的问题、例如:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide/ccs_troubleshooting.html#heap-and-jvm-settings

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我阅读了该手册、但它不起作用。 我们不应该更改默认值吗?

    我正在使用 CCSv9。 我尝试更改工作内存的值、但它不起作用、我遇到错误。 我想更改默认值和存储器值以及其他部分、但可以更改多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 USER="userasagonta55)]我正在使用 CCSv9。 我尝试更改工作内存的值、但它不起作用、我遇到错误

    您在 ccstudio.ini 中将-Xmx 更改为什么? 关于建议值、我在上一篇文章中发送的链接中提到了该值。 对于 CCSv9.x、我建议使用1536m 或更高版本(我个人使用2048m)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yordan。

    [该文件包含两个用于存储器管理的重要参数:-XMS 和-Xmx。 这两个选项的当前默认值为-Xms128m 和-Xmx768m (可能因 CCS 版本而异)。标志-Xmx 指定 Java 虚拟机(JVM)的最大内存分配池、而-Xms 指定初始内存分配池。 这意味着 JVM 将以-XMS 金额启动
    并且能够使用最大-Xmx 的内存量。]

    我读了"code composer studio (Code Composer Studio)"。

    是否应将 Java 虚拟机(JVM)的最大和初始内存分配设置为 CCV 版本?


    例如

    --launcher.defaultAction

    OpenFile

    --launcher.XXMaxPermSize 1024M

    -showsplash org.eclipse.platform

    --launcher.XXMaxPermSize 1024m

    --launcher.defaultAction

    我更改了默认值、以使我的 CCS 版本与此参考匹配。
    感谢您的帮助、它安全地开始了。
    非常感谢。