Thread 中讨论的其他器件:CCStudio
工具/软件:WEBENCH设计工具
你(们)好
错误发生。 一个消息对话框被复制到 TI_07。
我访问了一些网站、并安排了一个文件(c:\ti\ccs910\ccs\eclipse\eclipse.ini)、是否正确?
请。
请告诉我。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
Yordan
感谢您的阅读。
这是一个错误。
我参考了以下网站、排列的字符显示为红色。
日志
'-启动
插件/org.eclipse.equinox.launcher_1.5.0.v20180512-1130.jar
--launcher.library
plugins/org.eclipse.equinox.launcher.win32.win32.x86_64:1.1.700.v20180518-1200
--launcher.defaultAction
OpenFile
--launcher.XXMaxPermSize
512M
--launcher.appendVmargs
vmargs
-Dosgi.requiredJavaVersion=1.8
-Dosgi.dataAreaRequiresExplorerInitInitInit=true
-Xms40m
-Xmx512m
--add-modules=全系统
非常感谢。
e2e.ti.com/.../T_5F00_7.xlsx
错误 Diglog
您好!
只需跟进、查看您是否有修改 ccstudio.in 的更改
此外、如果您不使用最新的 CCS 版本、我强烈建议您这样做。 从 CCSv9开始、CCS 是 Windows 上的一个完整的64位应用程序。 这样可以在设置最大堆大小方面实现更大的灵活性、这有助于解决您遇到的问题、例如:
谢谢
Ki
您好、Yordan。
[该文件包含两个用于存储器管理的重要参数:-XMS 和-Xmx。 这两个选项的当前默认值为-Xms128m 和-Xmx768m (可能因 CCS 版本而异)。标志-Xmx 指定 Java 虚拟机(JVM)的最大内存分配池、而-Xms 指定初始内存分配池。 这意味着 JVM 将以-XMS 金额启动
并且能够使用最大-Xmx 的内存量。]
我读了"code composer studio (Code Composer Studio)"。
是否应将 Java 虚拟机(JVM)的最大和初始内存分配设置为 CCV 版本?
例如
--launcher.defaultAction
OpenFile
--launcher.XXMaxPermSize 1024M
-showsplash org.eclipse.platform
--launcher.XXMaxPermSize 1024m
--launcher.defaultAction
我更改了默认值、以使我的 CCS 版本与此参考匹配。
感谢您的帮助、它安全地开始了。
非常感谢。