This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP4636:评估板

Guru**** 2929450 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3409HV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/849498/pmp4636-evaluation-board

器件型号:PMP4636

您好!

我需要具有以下规格的 LED 电源设计:230VAC 输入、 Vnom = 51V、I = 2.2A。

我遇到了 PMP4636、这款器件与直流/直流降压转换器(可能是 LM3409HV)搭配使用将是完美之选。 是作为评估板提供的 PMP4636、您是否了解有关变压器 T1 (绕组配置)的更多信息。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nico、

    PMP4636不是可订购的评估板、但可在线获取测试结果、原理图和 BOM。  

    有关变压器的更多信息、请 参阅此处的数据表

    祝你一切顺利、

    Pradeep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nico、

    此处显示了变压器供应商的联系信息

    祝你一切顺利、

    Pradeep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pradeep、

    非常感谢。