请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PMP4636
您好!
我需要具有以下规格的 LED 电源设计:230VAC 输入、 Vnom = 51V、I = 2.2A。
我遇到了 PMP4636、这款器件与直流/直流降压转换器(可能是 LM3409HV)搭配使用将是完美之选。 是作为评估板提供的 PMP4636、您是否了解有关变压器 T1 (绕组配置)的更多信息。
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号:PMP4636
您好!
我需要具有以下规格的 LED 电源设计:230VAC 输入、 Vnom = 51V、I = 2.2A。
我遇到了 PMP4636、这款器件与直流/直流降压转换器(可能是 LM3409HV)搭配使用将是完美之选。 是作为评估板提供的 PMP4636、您是否了解有关变压器 T1 (绕组配置)的更多信息。
谢谢