This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00961:TIDA-00961

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/847687/tida-00961-tida-00961

器件型号:TIDA-00961

您好!  

升压电感器上使用的辅助绕组仅用于实现 ZVS 或其他一些功能?

谢谢  

Mohan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在此设计中、它仅用于 ZCD。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    那么、下面这个电路的功能是什么。 请您解释一下。

    谢谢

    Yashwanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Yashwanth

    它是 ZCD 电路的一部分、电压反向、在 关闭期间、介于 Aux1A 和 Aux1B 之间、显示电流已过零。

    但是、您不能立即打开有源开关、因为您需要延迟~1/4谐振时间等待 VDS 达到零。

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    实际上、当我们使用第一个 ZCD 时、我在下面连接了两个 ZCD 电路、当我们使用第二个 ZCD 电路时、您可以解释一下。

    谢谢

    yashwanth  

    1)

    2)


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 yashwanth

    两个 ZCD 电路用于不同的功能、将这两个电路组合在一起可能会更好。

    第一个用于测试在 ZVS 损耗时的尖锐边缘、控制器需要延迟导通时间来恢复 ZVS;

    第二个可能在续流开关(/体二极管)关闭时生成边沿。 但是、如果我们在有源开关打开之前丢失了该边沿、则意味着谐振能量不足以为有源开关实现 ZVS、因此我们需要扩展续流脉冲以恢复 ZVS。

    希望它对您有所帮助。