请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-00961
您好!
升压电感器上使用的辅助绕组仅用于实现 ZVS 或其他一些功能?
谢谢
Mohan
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号:TIDA-00961
您好!
升压电感器上使用的辅助绕组仅用于实现 ZVS 或其他一些功能?
谢谢
Mohan
您好、 yashwanth
两个 ZCD 电路用于不同的功能、将这两个电路组合在一起可能会更好。
第一个用于测试在 ZVS 损耗时的尖锐边缘、控制器需要延迟导通时间来恢复 ZVS;
第二个可能在续流开关(/体二极管)关闭时生成边沿。 但是、如果我们在有源开关打开之前丢失了该边沿、则意味着谐振能量不足以为有源开关实现 ZVS、因此我们需要扩展续流脉冲以恢复 ZVS。
希望它对您有所帮助。